This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:GPIO 引脚输出电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1193575/msp430fr4133-gpio-pins-output-voltage

器件型号:MSP430FR4133

我正在尝试编写 C 语言软件对 MSP430进行编程、以便为 WS2812b LED 条创建数据信号。 数据脉冲需要具有3.7V 至5.3V 的振幅范围。由于我使用 GPIO 引脚来输出该信号、我认为我需要一个电平转换器来升高该脉冲。 但是、在查看数据表后、我不确定这些 GPIO 引脚的输出电压是多少。 输出电压是1.8V 还是3.3V? 此外、还有电压转换器可用于配置这些引脚的输出电压吗?  

感谢您提供任何建议。 之前未在该论坛上发布、因此请告诉我是否需要更多信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于您的电源电压。 请注意、Vdd+0.3V 的绝对最大值由 ESD 二极管强制执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确定我的电源电压? 然后、我如何知道我的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您设置电源电压、但考虑到您的使用情况、最大值可能是最简单的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 因此、如果我不设置电源电压、默认情况下它将是最大值? 这意味着我的 GPIO 输出电压将是1.4V 至2V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、电源电压是您的电路板为芯片的 Vdd 引脚提供的电压。 它称为"电源"电压、因为您提供它。 8^μ A)、就像您必须为 LED 条提供5V 电压一样。