This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:MSP430F6749A 定制板电压电流功率校准值生成步骤

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189954/evm430-f6779-msp430f6749a-custom-board-voltage-current-power-calibration-value-generation-steps

器件型号:EVM430-F6779

我构建了定制 EVM 板、使用 Emdc 生成的代码我能够使用 hid 桥执行校准、尝试在不使用 emdc 和 hid 桥的情况下自动执行校准、我能否获得数学运算以生成所有参数的校准值。

示例:测试设置电压:240V、EVM 测量电压为230V  

   测试设置电流:10A,EVM 测量电流11A

请分享查找校准值的步骤  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    校准值应为缩放因子、可根据预期调整您的测量值。

    校准因子=预期/结果

    您的电压校准因子将为~1.043、电流校准因子将为~0.909

    如果您下载和调试代码、您可以在存储器中查看写入的校准数据、如果您希望自动执行该过程、我还建议查看代码本身、以便您可以运行代码 API 并查看我们应用它们的上下文。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke  

    在遵循这些文档后、我创建了几个帧来将 EVM 置于校准模式并存储校准值、但遗憾的是、我无法实现这一点。  

    F1 -连接框架:55 AA 07 04 02 00 00 06 00

    F2-相位校准模式: 55 AA 06 04 01 02 08 00

    F3-相位校准架: 55 AA 06 04 B1 01 B7 00

    F4 -分配校准值55 AA 14 04 B0 01 66 E6 0E 00 80 7E 00 40 00 10 C5 03

    F5 -校准保存:55 AA 07 04 B2 01 00 B8 00

    发送完所有这些帧后、我也无法看到校准值的任何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    感谢您发送 UART 数据、我将在我的末尾确认正确的校准序列。 目前、我无法测试这一点、但明天我将能够对此做出回应。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke  

     只需快速跟踪帧上的任何更新即可  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    再次感谢您的支持。

    查看数据包结构并遵循 EMDC 通信协议  

    • F1:要求应用程序版本,这有利于建立连接良好,您应该使用包括设备 ID 在内的应用程序版本从目标接收数据。
    • F2:发送 configure mode 命令和设置为校准看起来是正确的、这遵循"Calibration Commands 更换"流程图
    • F3:校准 A 相  
    • F4:发送带有相位 ID A 的校准值
    • F5:保存相位 A 校准

    您的通信结构在此处看起来是正确的。 如果您连接到调试器、您能否在 F4和 F5之间进行检查、校准值是否位于 RAM 中? 您是否还从 MCU 获得了保存校准值的响应?

    此致、

    Luke