This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SPI 信号

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1194216/msp430fr2355-spi-signals

器件型号:MSP430FR2355

大家好、

我想验证是否可以将多个从器件 SOMI (UCB1SOMI)信号连接在一起?

我们有3个 MSP430 SPI 从器件连接到 SPI 主器件。

SPI CLK 连接在一起、SPI SIMO 连接在一起、SPI SOMI 连接在一起、并且每个从器件都有自己的片选 CS。

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430 SPI 接口支持多路复用器-从器件、这应该是可以的。

    谢谢!

    此致

    Johnson