This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:关于 MSP430F67791A 的 LCD_C 驱动程序

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1193805/msp430f67791a-about-lcd_c-driver-for-msp430f67791a

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

尊敬的先生:

我正在考虑将 MSP430F67791A 用于 LCD 显示屏(7SEG 3位)。
我将使用 driverlib。
我已经查看了《适用于 MSP430F5xx_6xx 器件的 MSP430 DriverLib 用户指南》、但没有对 LCD_C 驱动程序的说明。
但是、我在 CCS 的 driverlib 文件夹中找到"lcd_c.c"。
是否有任何有关 LCD_C 的驱动程序文档或使用示例?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 MSP432 Driverlib 手册中、我有 LCD_F 驱动程序的文档。 您是否有适用于您的 DriverLib 版本的 DriverLib 手册?

    它有一些函数定义、但"模块操作"部分为空。 显然是一项正在进行的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 《适用于 MSP430F5xx_6xx 器件的 MSP430 DriverLib 用户指南》中、有一节针对 LCD_B 控制器。 下面是 LCD_B 和 LCD_C 之间的差异:

    lcd_b.c 和 lcd_c.c 看起来相当相似、因此您应该能够使用指南来帮助您。  

    最棒的
    Amruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430WARE DRIVER_lib 手册似乎并未介绍 LCD_C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我现在了解 LCD_B 和 LCD_C 之间的差异
    我想使用 MSP430WARE DRIVER_lib、但它只解释 LCD_B、并且没有样本源。
    我想我需要等待更新。
    非常感谢。