This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:无法连接 MSP-GANG

Guru**** 2538140 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1192656/msp-gang-msp-gang-cannot-be-connected

器件型号:MSP-GANG

您好,

设备无法连接、显示屏不显示。 请查看照片以了解详情、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个可打开的器件无法正常烧坏。Pls 有助于检查错误原因、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示屏显示 ERLO 33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ICGOO、

    首先、请注意 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slau358 (第1章和第6.1章)中所示的 MSP-GANG 的软件安装和硬件连接。

    然后、如果错误仍然存在、请分享有关您所做的工作和显示的软件的更多详细信息。 这将有助于找到问题。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我们将尝试一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能帮您检查另一个无法连接且无显示的设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ICGOO、

    如果使用的软件不正确、则可能是 IT 硬件出现了问题。 请联系您订购的办公室/经销商、您可以将其退回以测试 或协商更换。

    此致

    SAL