This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:M4FR5969SRGZT-MLS 是否存在?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1192997/msp430fr5969-sp-does-m4fr5969srgzt-mls-exist

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

M4FR5969SPHPT-MLS 和 M4FR5969SRGZT-MLS 都作为选项列在 TI 站点上。  但是、M4FR5969SRGZT-MLS 版本似乎根本没有定期生产或生产。  我无法在任何地方找到它,也无法找到有关此 RGZ 封装与 PHP 封装之间的 MOQ 类型或交货周期差异的任何信息。   

MSP430FR5969IRGZ[R 或 T]仅采用 RGZ 封装。  我打算将其用于原型设计。 我希望能够使用相同的 PWB 布局、同时尽可能减少运行中的奇妙事物。

  M4FR5969SRGZT-MLS 是否为可购买选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MSP430FR5969-SP、PHP 和 RGZ 封装具有相同的引脚排列。 这两种封装之间的区别在于 PHP 封装是有引线的、RGZ 封装是无引线的。 因此,PHP 软件包也应该用于原型设计。

    建议使用工业版本的 MSP430FR5969 [链接]进行原型设计、因为它在功能上是等效的。

    如果您想继续订购 RGZ 封装(M4FR5969SRGZT-MLS)、请联系您的 TI 供应商或 TI 客户服务部以了解有关交货周期和订单数量的信息。  

    谢谢、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 尺寸不同。  因此、这不能解决无需更改整个 PCB 布局和再购买即可使用任一组件的问题。  

    如果您将 RGZ 封装嵌套 在 PHP 中并使用单独的焊盘组、那么对于 PHP 封装来说、焊锡圆角的长度不足以满足 J-STD-001要求。   

    如果  MSP430FR5969IRGZ (工业版本)仅附带 RGZ、那么我想尝试使用 M4FR5969SRGZT-MLS、因为它也是 RGZ。   

    我在 TI 工作了半个多小时、试图获取有关我应该与谁谈话或联系谁的信息、但没有提供任何信息或名称来讨论获取 M4FR5969SRGZT-MLS 的选项、因为 M4FR5969SRGZT-MLS 在任何地方都不可用、包括在上 TI 站点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、我目前正在研究获取  M4FR5969SRGZT-MLS 的选项。 我希望在星期二之前有一个答案。  

    谢谢、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延误表示歉意,

     TI 代表 将很快通过电子邮件与 您联系、以了解如何向您发送 M4FR5969SRGZT-MLS。

    谢谢、

    Susan