主题中讨论的其他器件:TIDM-1021、 CAPTIVATE-PGMR、 CAPTIVATE-ISO、 MSP430FR2522
大家好、
我的目标是开发防水电容式触控传感器。
在互联网上的许多来源中、据说互电容传感器可以实现这一点。
例如、在 TI Designs:TIDM-1021耐液体电容式触控键盘设计应用手册 :https://www.ti.com/lit/ug/tidue90/tidue90.pdf?ts=1598517326899&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDM-1021中
我们可以看到第5页:"Cmutual 增加会导致测量结果沿触摸的相反方向移动、而这种相反结果称为"负触摸"。 这种"负触控"行为有助于防止出现液体时出现错误的触控检测。"
第18页的图19也说明了这种现象。
由于 TIDM-1021器件不再可用、我们使用的是 BOOSTXL-CAPKEYPAD 这一类似器件。 它还可用于互电容感应、因此我们希望获得相同的结果。
但是、它不起作用:传感器上的水会导致互电容减小、从而导致测量结果与触摸的方向相同。 不存在"负触摸"、因此我们无法防止因水而导致的错误触摸检测。
我们使用 CapTIvateDesignCenter 监控测量结果。 我们得到的结果如下:
首先、我们进行干式触摸:
然后在水滴下:
信号的空闲状态处于+400电平。 如您所见、水滴的影响比干式触控的影响小、但仍沿相同的方向(测量信号增大、意味着互电容减小)。
在我们的设置中、我们使用:
BOOSTXL-CAPKEYPAD、
- CAPTIVATE-PGMR,用于对电路板和计算机上的监控信号进行编程。 它还通过 USB 总线为电路板供电。
在应用手册中、它们还使用 CAPTIVATE-ISO、但编写的内容是 、如果系统由主机 PC 供电、则不需要 CAPTIVATE-ISO 板。 因此、看起来不错。 然后、我们的电源未接地、但第11页规定它仅影响灵敏度(在我们的情况下不是问题)。
第5页上的内容似乎很有趣:"传感器周围的接地路径数量。 液体将传感器耦合到更大的接地路径会降低互电容、并导致测量结果与触控方向相同。" 但我并不真正理解它的含义以及我们可以做什么。
感谢您就此问题提供的任何帮助。