This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/934388/ccs-msp-exp430f5529-msp430-error-msp-fet-ez-fet-recovery-failed

器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

他使用的是一个旧的标志。 所以我买了一个新的,当我在 PC 上连接它时,它显示了以下错误.... 请能有人帮助我





MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FETs/eZ-FET 调试器之一需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。 注意:恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。
MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您运行的是什么操作系统?

    CCS 的哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux LMDE 4 Debbie ((Debian Buster))

    Code Compose stdio 10.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、当我连接另一个 msp430f5529时、它工作正常。 这个问题只发生在我们获得的这个新的问题上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何其他 PC 可以尝试使用此新 Launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,那么...
    即使在另一台 PC 上,问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从盒子里取出 MSP430后注意到的一件事是,每当我将该卡连接到我的 PC 时,它都会将该卡识别为设备.... 正在打开_readme.txt 文件.... 嗯、我认为这是新板的正常情况。 当我买旧卡时,没有发生什么…… 话虽如此,我想尝试“设置”PC 上的格式选项。 您是否建议这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不知道为什么会弹出自述文件。 我知道该 EVM 具有 SD 卡插槽。  是否已安装 SD 卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有
    MSP430是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。

    您之前曾指出、如果您连接了另一个 MSP430F5529、它就能正常工作。  它是否也是 MSP-EXP430F5529 EVM? 还是 MSP430F5529 Launchpad?

    您从何处购买 EXP430F5529?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将假定您能够解决您的问题、因此我将继续并关闭此主题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。