This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:使用 MSPFET 和 MSP430.dll 暂停和恢复程序(不进行重置)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935898/msp-fet-pause-and-resume-program-without-resetting-using-the-mspfet-and-msp430-dll

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F67791A

我正在尝试使用 MSP430.dll (和 MSP430FET)暂停并恢复在 MSP430上运行的程序。 目前、当我尝试复位电路板时、我无法恢复该程序。

我正在使用的命令序列是:

# MSP430程序正在运行

MSP430_Initialize()

MSP430_GetExtVoltage ()

MSP430_SetTargetArchitecture()

MSP430_OpenDevice ("device_unknown"、Password=""、 PwLength = 0、 setId = 0)

MSP430_STATE (STATE、STOP=True、pCPUCycles=0)

#执行与 MSP430无关的操作

MSP430_Run (FREE_RUN、RELEASE_JTAG=True)

MSP430_Close ()

我尝试使用 MSP430.dll 和 MSPFET 执行的操作是否可行? 我是否在命令序列中缺少明显的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我同意并认为这应该是可能的。  让我深入探讨一下这个问题、然后再提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    最后我没有运气  您是否仍有此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的观看。 我一直无法找到解决这个问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将获得有关这个的一些指导。  您能否确认您正在尝试使用哪个 MSP430?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我使用的是 MSP430F67791A 和 MSP430FET 第2代(基于案例上的 CE 标记)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我从我们的工具团队那里获得了一些建议。  他们建议如下:

    有关 如何使用 DLL 的信息、请参阅官方开发包。 它提供了详细的指南和应用示例。

    可能会帮助客户仔细检查函数调用的返回值,或许还可以调用“GetFoundDevice”函数来验证他是否可以实际访问该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    正在检查您的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的帮助、我找到了其中一个成功完成我想要的任务的示例。

    另外,如果有人遇到这个问题,我所缺少的部分是在 MSP430_OpenDevice()之后我需要一个 MSP430_Reset()