Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP-TS430PEU128, MSP-FET
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779、 MSP-TS430PEU128、 MSP-FET
大家好、我们正在使用"EVM430-F6779 -用于计量的三相电子电表 EVM "演示板评估 SD24B 的性能、我们将 SD24B 设置为使用以下设置:
FM = 1.8432MHz
OSR = 512
每个读数的位数=+/- 2^27位。
VREF = 1.25V +/- 1mV (外部)
我们修改了3个电压通道(CH0:2)并将每个通道短接在一起以获得,该单元由低阻抗电池(DVcc = 3V)供电
我们使用此设置可以实现的最佳 ENOB 约为16位(在进行一些搜索后、这似乎与其他人经历的情况一致)。
但是、读取之间的通道偏移不一致、似乎也会漂移+/- 4000个计数?
我预期通道之间的失调电压会有一定的变化、 但我不希望失调电压在稳定的环境中会动态变化这么大的变化。
如果有任何帮助或见解、我们将不胜感激