This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CapTIvate、Q 和 C 之间的关系

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930545/msp430fr2676-captivate-relation-between-q-and-c

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我们的客户对 CapTIvate 有疑问。

Qout 在 CapTIvate 技术指南的"软件库"中定义为以下内容。

Qout =(GAIN_粗略* GAIN_Fine) QIN -(OFFSET_SCALE * QOFFSET)

他们希望将该 Q 值转换为 C 值。 可以考虑下面的问题吗?

Q = CV
C = Q / 1.5

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您是如何在第二个公式中获得1.5的?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    1.5是 CapTIvate 外设的 V_REG 值。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    假设这是电容器上的电压、是的、这是合理的。

    BR、
    Leo