This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:固件更新后出现器件抛出错误、无法连接到目标

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929256/ccs-msp-fet-device-throw-error-after-firmware-update-unable-to-connect-to-targets

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430F5522UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一段时间没有使用我的黑色 MSP-FET。 昨天、我将其插入 Windows 10 PC 并启动 CCS10、并被告知程序员需要固件更新。 起初、更新失败、导致我抛弃了设备最初连接的 USB 集线器。 第二次似乎正常了、一两分钟后、我被带回主屏幕、没有任何更新成功的确认。

更新后、我的器件开始执行怪异的操作。 连接设备后、绿色的"电源" LED 亮起、设备无响应。 30秒后、绿色 LED 熄灭、红色的"模式"指示灯亮起。 当我尝试调试目标板(具有 MSP430F5522的定制板)时、CSS 会抛出错误"未知器件"。 我确认电路板正常、因为我能够使用我通常使用的另一个 FET 器件成功调试电路板。

阅读 FET 的用户指南后、当目标 Vcc 错误或 USB 电缆有缺陷时、通常会出现"红色 LED 亮起、绿色 LED 熄灭"情况。 我的情况很奇怪、因为我在没有将 FET 连接到目标器件的情况下进入这种状态。 我通过连接和使用我通常使用的另一个 FET 器件来确保我的 USB 电缆良好。

为了确定问题、我使用了 MSP Flasher V1.3.2。 似乎 PC 识别到 FET 器件、能够确认固件是最新的、而 FET 处于"错误"状态、但不能为目标方提供 Vcc (错误44)、或无法识别器件(错误16)。  

非常感谢您提供有关如何修复 FET 器件或如何进一步隔离问题的建议。

谢谢!

文波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbo、

    感谢您的详细博文。 让我与我们的工具团队核实一下。 可能是周五或下周初、直到我能回复您。 感谢您的耐心等待。

    同时、您能否共享工作和非工作 MSP-FET 的序列号?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、  

    工作的是141200485、而不工作的是140700727。

    谢谢、

    文波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享、Wenbo。 我仍在等待我们的工具团队。 当我听到他们的反馈时、我会告诉您。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动、您是否在定制 F5529电路板上使用 SBW?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    否 我使用的是4线制 JTAG

    谢谢、

    文波