This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:如何在主器件侧配置多个从器件[使用 I2C 协议]?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935438/compiler-msp430g2553-how-can-i-configure-multiple-slave-in-master-side-using-i2c-protocol

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:TI C/C++编译器

主席先生,

我使用了以下3个 LaunchPad 开发器件作为主器件和从器件进行配置。

器件:1 MSP430G2553:配置为主器件  


器件:2 MSP430G2553:配置为从器件  


器件:3 MSP430G2553:配置为从器件

在 I2C 中、如何在 I2C 主设备侧配置多个从设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要与特定的从器件通信、请在开始传输之前将其地址放入 UCB0I2CSA。 [参考用户指南(SLAU144J)第17.3.0.4.2.2节]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    一个从器件地址为0x48h、第二个从器件地址为0x78h。

    那么、如何在 UCB0I2CSA 中分配两个从器件地址呢? 还是逐个分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一对一的。 当您请求启动(STT)时、I2C 单元将使用 I2CSA 中的任何值、因此如果您有多个与同一从器件的连续事务、则不必反复对其进行设置。

    另一方面,在每项交易(是否需要)之前设定 I2CSA 可被视为"廉价保险"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BhAUTik、


    几天以来,我没有听到您的意见,所以我假设 Bruce 的建议对您有用(感谢 Bruce)。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。