This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:MSP430AFE221

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935809/msp430afe221-msp430afe221

器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2000

大家好、我正在寻找一些有关如何选择单线组件的信息和建议。 它确实有助于概括介绍您提供的组件。

我粘贴了器件型号、因为我知道它是您的单线器件之一、但我确实在寻找建议、而不是单个组件的技术细节。

谢谢、

Isobel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Isobel、

    您是否正在寻找支持单线接口的传感器或微控制器?   

    从 MCU 的角度来看、我的理解是、大多数 MCU 可以通过某些软件支持单线接口。  下面是一个应用手册、其中显示了我们的低成本 MSP430FR2000示例:    

    我不确定我们是否有一个页面显示可用的传感器、或者是否显示了您所需的传感器。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    非常感谢您回来。

    我们代表一家跨国消费品公司客户进行这项搜索。 他们需要一个具有耗材盒的消费类设备的内存认证系统。 他们每年需要数亿个单线微控制器。

    随附我们的供应商调查表。 也许您可以查看、或者填写、或者我们可以讨论这些问题?

    如果每个人都能更轻松地与欧洲或英国经销商交流、我不介意。

    感谢你的帮助。

    祝您一切顺利、

    Isobel。

    https://www.strategicallies.co.uk/collaborate.phpe2e.ti.com/.../TBI-_2D00_-Capability-Questionnaire.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Isobel、

    我快速看了一下、但我不确定您需要什么信息。  我们在欧盟的最大分销商是 Arrow 和 Avnet、因此您可以联系他们。   

    谢谢、

    JD