This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:选择合适的引脚数部件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935046/msp430fr2475-choosing-the-right-pin-count-part

器件型号:MSP430FR2475

我想确认我正在正确读取数据表:

 VQFN-32封装是否 仅具有8个模拟输入?  

要获得10个模拟输入、我是否需要使用 VQFN-40? …由于引脚10和12正忙于 A0和 A2,我将不得不使用内部生成的基准?

谢谢

Viktorija

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    根据数据表、是的、您需要40引脚封装。