This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:I2C - 16位寻址

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935779/msp430g2553-i2c---16bit-addressing

器件型号:MSP430G2553

尊敬的 TI 团队:  

请提供 I2C 16位寻址的代码示例吗? 还有一个文档是"如何操作"吗?  

谢谢、致以诚挚的问候

Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在考虑10位总线寻址[参考用户指南(SLAU144J)第17.3.4.1.3和17.3.4.2.3]部分、还是与使用16位寄存器编号的从器件一起工作[例如 VL53L3CX]。

    我不记得看到过任何前者的例子。 后者取决于从器件、尤其是字节顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    在我看来、参考指南中仅给出了所描述的从器件的10位寻址。 我们 必须使用 从器件的16位寄存器编号。 请帮您制定解决方案代码/建议?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在拥有什么硬件/软件?

    当我从 VL53L0 (8位寄存器编号)移动到 VL53L3 (16位寄存器编号)时、我只需要更改寄存器读/写函数来发送两个寄存器编号字节、而不是一个字节、因为低级(I2C)驱动程序无关。 我记得 VL53L3希望寄存器编号 MSByte 在前。