This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3961 3、3V 版本输出问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935797/lp3961-3-3v-version-output-problems

主题中讨论的其他器件:LP3961

我正在撰写电气工程领域的硕士论文、我遇到了一个小问题、我对此非常不清楚。

我使用电池为微控制器供电,我使用 MCP1700 LDO 获得恒定的3V 电源(数据表 pdf1.alldatasheet.com/.../MCP1700.html )

由于电流范围不太适合、我现在已在3.3V 版本中切换到 LP3961。 根据数据表的要求、每个输入和输出都与一个100uF 电容器连接。 (Datenblatt www.ti.com/.../snvs056j.pdf

问题:
MCP 会在输出端产生干净的3.29V 电压、一切都应该如此...
然而、LP 为我提供了3.59V、这并不是很干净、我的微控制器上的 LED 闪烁、有时整个东西都挂起。

这里的解决方案是什么? LP 是否刚刚损坏? 我的知识已经结束了,不幸的是,我只有一个。

希望有人能提供提示

使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否共享 LED 的输入电压和峰值负载电流? 我没有足够的信息来查看可能发生的情况、但只要您未超出器件的绝对最大额定值、就不应损坏 LDO。 如果不看原理图、就不容易理解为什么您看到的输出电压低于完美调节的输出电压。 您是否能够共享原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解、我得到了另一种形式的帮助。
    问题是、我选择的输出电容器错误、ESR 值不正确