This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:无法解释的 MCU 复位

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935399/msp430f6736a-unexplained-mcu-resetting

器件型号:MSP430F6736A

对于阅读此帖子并有类似问题的人

我正在开发住宅电表。

去年、当我由于电源继电器的打开和关闭而受到一系列高频 EMF 干扰时、我的定制板复位出现问题。

当时、我将此问题与复位引脚上的电压在200uS 以上降至2V 以下的事实(通过示波器观察)相关联。

虽然提出了一些建议、但没有一个解决了这个问题、并且付出了很大的努力来减少继电器的电动势的影响。

今年、我在以更高的 i2c 速度与新的 i2c 存储器芯片通信时发现了类似的问题(通过逻辑分析仪观察)。

由于解决了 i2c 问题、我现在确定了继电器复位问题的原因是影响 i2c 总线上通信的 EMF、特别是在将地址设置为读取/写入时、导致超时导致 WDT 触发。

以下所有情况都与上述确定有关...

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/796606/2951720#2951720
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/795637/2943237#2943237

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/934027/3452561#3452561

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moshe、

    很高兴您能找到问题的根源、工作出色!  

    感谢您提供更新并关闭论坛的活动。   调试这样的系统级问题通常非常困难。   

    此致、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD

    是的、由于复位引脚上的 Vcc 降级从示波器中传出、因此 i2c 问题是超时的原因、但当时并未考虑到它的问题、因此2+2=5...我认为这通常被称为认知错误。

    但是,现在我掌握了新的知识,如果将来有人提到这类问题,自然会引起人们的注意,而这种情况确实可能是错误的。

    )