This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:成员头 MSP430.lib 损坏

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935098/ccs-msp430fr5994-corrupt-member-header-msp430-lib

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACEMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我对 CCS IDE 非常陌生、如果我问的问题令人困惑、请多多包涵。

我目前正在从事能源测量项目、我想从 EnergyTrace 技术中提取数据/信息、

我发现我实际上可以使用来自 MSP430Ware MSP_FLASHER 的 API、但我不断收到一些错误、例如:

#99923损坏的成员标头 MSP430.lib (文件是否损坏、我是否应该下载新的 MSP430Ware 进行测试?)

未解析的符号 MSP430_Initialize 等

是否有人使用过此 API 函数、请帮我解决这个问题

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liga、

    EnergyTrace 用于测量 MSP430的自功耗。  它是一款可帮助您在设计中使用 MSP430的工具。  这是您要尝试做的吗?   

    您使用的是什么编程器/调试器?

    我目前不熟悉此 API。

    谢谢、

    JD