This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24、SD24_A 和 SD24_B 外部基准输入负载特性

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932429/msp430i2041-sd24-sd24_a-and-sd24_b-external-reference-input-loading-characteristics

器件型号:MSP430F6769
我想知道 MSP430上以下24位 Σ-Δ ADC 模块上外部电压基准的输入负载特性:
MSP430I20xx 上的 SD24、
MSP430AFE2xx 上的 SD24_A、
MSP430F67xx (A)上的 SD24_B、
具体而言:
外部电压基准引脚是缓冲的还是非缓冲的?
如果采用非缓冲、外部电压基准的输入 R 和 C 值是多少? 我需要此信息进行 SPICE 建模。 (Σ-Δ ADC 的基准输入是开关电容器)。 相应的数据表仅列出了所有 SD24、SD24_A 和 SD24_B 的50nA 外部基准输入电流

我还有关于 SD24、SD24_A 和 SD24_B 的模拟输入特性的问题:
《MSP430F67xx (A)用户指南》(SLAU208Q)第29.2.6.3节"模拟输入特性"表明某些具有 SD24_B 的器件具有缓冲输入、而某些器件没有缓冲输入。
在以下数据表中:
SLAS731D、表5-36
SLASE46A、表5-36
SLAS768E、第5.49节
SLAS983A、表5-40
它们都指示 SD24_B 模拟输入的5pF 输入电容和200kOhm 输入阻抗。 这是否意味着所有这些 MSP430F67xx (A)器件的 SD24_B 上都有非缓冲输入?
对于 MSP430AFE2xx、同样的问题是(用户指南是 SLAU144J、第27.2.6节)、MSP430AFE2xx 的 SD24_A 上是否有缓冲或非缓冲输入? 我无法在其数据表(SLAS701B)中找到相关信息。
而 MSP430I20xx 用户指南(SLAU335)并未指示与开关电容器输入相同的信息。 这是否意味着所有 MSP430I20xx 器件上的 SD24模块都有缓冲输入? 数据表(SLAS887B)第5.5.7节、表5-21仅列出了200k Ω 输入阻抗、但未提供更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    外部电压基准引脚是无缓冲的。

    我们没有  外部电压基准的 R 和 C 值。 我认为这取决于外部基准器件。

    缓冲器解决方案的含义是什么? 缓冲?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用放大器进行缓冲、因此输入可以是高阻抗和低电流驱动源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的 、SD24、SD24_A 和 SD24_B 具有 放大器缓冲器、您也可以 更改放大倍数并命名为 PGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    以下是一个说明:
    关于电压基准上的"输入 R 和 C 值"、我的意思是:
    任何外部电压基准驱动器在 Vref 引脚上看到的内部开关电容器负载特性。

    Σ-Δ ADC 的基准作为外部电压基准驱动器的开关电容器电路出现。 外部电压基准需要足够快地驱动此开关电容负载、同时限制电压瞬态。
    通常、数据表应在指定的采样频率下提供等效的 C 和 R 值、或在基准引脚上看到的等效阻抗值。

    但是、有关 SD24/SD24_A/SD24_B 的出版物似乎没有提供这些信息。
    例如、MSP430I20xx 数据表(SLAS887B)表5-20仅给出 SD24外部基准的(平均)输入电流= 50nA。 当 Vref = 1.5V 时,Vref 引脚上的输入阻抗为30M Ω(调制器频率为1MHz 时),这毫无意义。
    由于您提到了 SD24/SD24_A/SD24_B 的基准输入是非缓冲的、因此该输入阻抗的更真实值应在~k Ω 范围内、而不是~10MOhm 范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、我们没有您提到的有关 SD24外部基准的参数。

    此致

    Gary