请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6769 我想知道 MSP430上以下24位 Σ-Δ ADC 模块上外部电压基准的输入负载特性:
MSP430I20xx 上的 SD24、
MSP430AFE2xx 上的 SD24_A、
MSP430F67xx (A)上的 SD24_B、
具体而言:
外部电压基准引脚是缓冲的还是非缓冲的?
如果采用非缓冲、外部电压基准的输入 R 和 C 值是多少? 我需要此信息进行 SPICE 建模。 (Σ-Δ ADC 的基准输入是开关电容器)。 相应的数据表仅列出了所有 SD24、SD24_A 和 SD24_B 的50nA 外部基准输入电流
我还有关于 SD24、SD24_A 和 SD24_B 的模拟输入特性的问题:
《MSP430F67xx (A)用户指南》(SLAU208Q)第29.2.6.3节"模拟输入特性"表明某些具有 SD24_B 的器件具有缓冲输入、而某些器件没有缓冲输入。
在以下数据表中:
SLAS731D、表5-36
SLASE46A、表5-36
SLAS768E、第5.49节
SLAS983A、表5-40
它们都指示 SD24_B 模拟输入的5pF 输入电容和200kOhm 输入阻抗。 这是否意味着所有这些 MSP430F67xx (A)器件的 SD24_B 上都有非缓冲输入?
对于 MSP430AFE2xx、同样的问题是(用户指南是 SLAU144J、第27.2.6节)、MSP430AFE2xx 的 SD24_A 上是否有缓冲或非缓冲输入? 我无法在其数据表(SLAS701B)中找到相关信息。
而 MSP430I20xx 用户指南(SLAU335)并未指示与开关电容器输入相同的信息。 这是否意味着所有 MSP430I20xx 器件上的 SD24模块都有缓冲输入? 数据表(SLAS887B)第5.5.7节、表5-21仅列出了200k Ω 输入阻抗、但未提供更多信息。