主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5739
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试使用 MSP-EXP430FR5739评估板的仿真部件通过 CCS 对 MSP430G2553芯片进行编程。 我按如下方式连接了引脚:
MSP430G2553 -->评估板
DVCC:VCC
P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1/CA1 -> TX
P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2/CA2 - RX
TEST/SBWTCK ->测试
RST/NMI/SBWTDIO ->复位(47k 电阻器连接到 VCC)
DVSS -> GND
P1.0上还连接了一个具有330欧姆电阻器的 LED。
CCS 会正确找到调试器。 但是、当我尝试上传示例 Blink sketchprogram 时、我收到以下错误:
MSP430:读取长度为0x4e 的第0页上0xc000处的存储器块时出现问题:无法与 FET 通信 MSP430:文件加载器:验证失败:无法读取0xC000:目标未连接 MSP430:GEL:文件:C:\Users\swapn\workspace_v10\trial:加载失败。
我尝试交换 TX RX 并删除它们、但相同的错误仍然存在。