This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:使用 MSP-EXP430FR5739对 MSP430G2553芯片进行编程时出现问题

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/934783/ccs-msp430g2553-trouble-programming-msp430g2553-chip-with-msp-exp430fr5739

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用 MSP-EXP430FR5739评估板的仿真部件通过 CCS 对 MSP430G2553芯片进行编程。 我按如下方式连接了引脚:

MSP430G2553 -->评估板

DVCC:VCC

P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1/CA1 -> TX  

P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2/CA2 - RX

TEST/SBWTCK ->测试

RST/NMI/SBWTDIO ->复位(47k 电阻器连接到 VCC)

DVSS -> GND

P1.0上还连接了一个具有330欧姆电阻器的 LED。

CCS 会正确找到调试器。 但是、当我尝试上传示例 Blink sketchprogram 时、我收到以下错误:

MSP430:读取长度为0x4e 的第0页上0xc000处的存储器块时出现问题:无法与 FET 通信 MSP430:文件加载器:验证失败:无法读取0xC000:目标未连接 MSP430:GEL:文件:C:\Users\swapn\workspace_v10\trial:加载失败。

我尝试交换 TX RX 并删除它们、但相同的错误仍然存在。

有人能不能很好地指出我做了什么错? 我使用以下指南: