This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:最新的 MSP-FET 工具不能与 IAR EW430 v5.3配合使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/934710/msp-fet-latest-msp-fet-tool-does-not-work-with-iar-ew430-v5-3

器件型号:MSP-FET

我已经购买了一个新的 MSP-FET 闪存仿真工具、我的 MSP430 v5.3 IAR EWB 副本看不到它。   

已尝试过几个更高版本的线程来解决此问题、但我认为我的版本对于这些解决方案来说太早了。

v5.3是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、旧版 IAR 没有解决方案。 也许您可以在 IAR 网站中搜索以查看是否有任何可用的补丁。

    或者您需要更新您的 IAR。