This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5969:Error:The debug interface to the device has been secured

Guru**** 2524030 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930035/ccs-msp-exp430fr5969-error-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FETEVM430-FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

早上好

我是第一次使用这种类型的微控制器、当使用 Uniflash 进行刷写或使用 Code Composer Studio 下载代码时、我遇到了这样的问题:"器件的调试接口已得到保护"。

我没有其他工具或器件。 比如 BSL 标签或另一个。

您能帮我建议解决方法吗?、无需使用另一个器件。

抱歉、我输入了器件型号 MSP430-FR6047、这是正确的型号

注 CAN 首次使用 Uniflash 刷写固件(超声波感应解决方案的示例固件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法选择它、我不知道为什么

    我尝试选择另一个、但仍然给出错误

    我也尝试启用 MPU、并再次获取错误

    尝试使用 MSPFlasher 并执行 ERASE_TOTAL、但不起作用

    很抱歉、我在这里输入了电路板名称。 MSP430-FR6047这是正确的名称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您如何锁定设备吗? 这是解锁器件的方法。 这是灰色的原因是它不支持 FR5x6x。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它突然锁定了,我不知道原因是什么。

    使用 Uniflash 刷写 USS 映像后、我正常工作。 2天后、它突然出现了这样的错误。

    我尝试读取映像文件、但没有指示要锁定的器件

    如何使用 BSL 擦除存储器? 使用 BSL Rocket? 以及如何使用 MSP 为其布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很奇怪、您可以读取存储器、但无法对其进行编程!

    这个问题不在调试器或软件上、而在 MSP430本身上。 我没有遇到这个问题。 您是否尝试通过 Uniflash 擦除器件? 恐怕 MSP Flasher 也是如此。

    您也可以尝试使用 BSL、擦除存储器的方法是不同的。 您有 MSP-FET 吗? 您可以使用 Uniflash 执行通信协议不需要考虑的操作。


    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我也无法读取存储器、这是我使用 Uniflash 下载到 MSP 的最后一个映像文件。

    我尝试使用 uniflash 执行批量擦除、但仍然错误。

    EVM430-FR6047 ultrasonic metering EVM for MSP430FR604x MCUs

    BSL 是否可以通过 UART 进行访问? 我看到开发板中间的跳线配置可以决定使用什么通信、SBW 或 UART、因此我认为我不需要使用 MSP-FET/BSL-Rocket。 我尝试更改跳线位置并尝试使用 uniflash、但给出错误。 我已经尝试使用 BSL-scripter 并在那里执行批量擦除操作[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!

    那么、如何使用 BSL 擦除存储器呢? 以及如何将 MSP-FET 与开发板相连
    那么、我可以使用 BSL Rocket 吗? 如何将其连接到开发板(EVM430-FR6047)。

    这是我第一次使用这种类型的器件、很抱歉有很多问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在数据表中找到该参数:

    有关如何配置 MSP-FET、请参阅:https://www.ti.com/lit/ug/slau278af/slau278af.pdf?ts=1597210732942&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com.hk%252F

    Beisdes UART、它需要一个唤醒序列。 这就是您无法使用 eZ-FET 执行此操作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息、我会尝试一下。

    但我能否使用 BSL-Rocket 替换 MSP-FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案、我将在器件准备就绪时试用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供的建议、这是令人难以置信的、现在错误不再发生、但现在还有另一个错误。 希望您能帮我查看这个论坛

    e2e.ti.com/.../3452145