This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:通过 MII 实现的 IEEE1588

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/934003/msp432e411y-bgaevm-ieee1588-via-mii

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

您好!

您在前面的问题"MSP432E411Y-BGAEVM:通过具有 DP83640EVM 的 MII 进行 IEEE1588评估"中提到、PTP 支持已列入发展蓝图。

您能否提供更新?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 MSP432中进行了一些组织和路线图更改。 目前、我们不会投入资源来支持此软件。