This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:尝试通过 UART 从 MSP430FR2433向 PC 发送数据

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931605/msp430fr2433-trying-to-send-data-from-msp430fr2433-to-pc-through-uart

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

我刚刚开始使用 CCS 和 MSP430FR2433 Launchpad 进行编程。 我遇到了一篇类似的文章、其目标是在按下按钮时发送字符串(在 此处链接)。 我在 CCS 中的 msp430ware 上尝试过该代码和示例代码。 但是、我无法 获得所需的输出。 从我到目前为止发现的情况来看、RXD TXD 跳线似乎需要与 P1.4 P1.5一起进行修改。 有人能不能告诉我、要实现 LaunchPad 和 PC 之间的通信、必须有哪些连接。 注意:我已经使用短接的 R2和 R3连接了外部晶振(不确定只影响 fyi)。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你得到了什么结果?

    您是否已阅读完另一个主题? 显然、当他想要写入"1"(可打印)时、他正在尝试写入0x01 (不可打印)。 此外、看起来他的程序仅在按下 P2.3按钮(左侧)时发送一些内容。

    应安装 TXD 和 RXD 跳线(它们出厂时即出厂)。 这会将 UCA0通过 Launchpad 的 USB 部分连接到 PC。 这里的程序为 UCA0设置 P1SEL.4/.5位、因此我希望大家都在这里设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好、感谢您的快速回答。 是的、我将其从1更改为"1"。 不管怎么说,我只是重新打开了我的电脑,在 Putty 上尝试了它,它开始工作(以前没有,我没有改变任何东西)。 它在 CCS 终端上也不起作用、但在它处理 Putty 之后、它也在我关闭并重新打开终端后开始在 CCS 终端上工作。 BTW 这是另一个线程输出"1"的程序。 我将尝试示例程序、看看它们是否也在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您第一次使用 Launchpad 吗?

    我记得、FR2433 Launchpad 是附带演示展示 RTC 的 Launchpad 之一。 当我将程序安装在该程序之上时、该程序未复位 RTC、并且 RTC 中断在程序中间关闭(崩溃)。

    这是一个非常好的头部刮擦器、持续了几分钟、但一个简单的电源循环将其清除。 我想知道这是不是你看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我在这个之前尝试了几个闪烁 LED、PWM、RTC、LPM 程序。 (我有自己的头暂存器、用于重新配置 R2和 R3电阻器以连接外部晶体-希望这条指令包含在 msp430ware 示例中;还有一些示例需要更正引脚编号等)。 不管怎样、除了在按下 DEBUG 后在 LaunchPad 上复位之外、我还需要在 PC 侧进行一次下电上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已对之前的回复执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。 我将关闭此主题。

    伊斯天