This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:低功耗模式期间的时间测量

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962, MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932592/msp430fr5962-time-measurement-during-the-low-power-mode

器件型号:MSP430FR5962
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5964

大家好、我目前正在使用 Msp430FR5962控制器。 我将其置于 LPM3模式(请参阅代码):

   //时钟系统设置
    CSCTL0_H = CSKKEY_H;//解锁 CS 寄存器
    CSCTL1 = DCOFSEL_0;//将 DCO 设置为1MHz
    CSCTL2 = SELM__DCOCLK | SELESS__DCOCLK | SELA_VLOCLK;
    CSCTL3 = DIVA__1 | DIVM_1 | DIVM__1;//将所有分频器设置为1
    CSCTL4 = LFXTOFF | HFXTOFF;
    CSCTL0_H = 0;//锁定 CS 寄存器

    _bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);

我想将 MSP 切换到低功耗模式、并计算(测量) MSP 离开低功耗模式之前的时间。 VLOCLK 与上述代码一同运行、但是它非常不精确并且温度不稳定。
我必须如何将 MSP 置于超低功耗模式、同时仍以大约+-1ms 的精度测量时间。 在-40°C 至°C 的温度范围内... 85°C

此外、该时钟发生器还必须以相对较快的速度开始振荡、最大时间为5到10ms。

我有哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krams、

    是否使用 LFXT 选项?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须将 MSP430FR5964设置为 LPM3模式、并且一个时钟源为 ACLK 供电。
    根据数据表、时钟源的最大时钟频率可为50kHz。

    因此、32kHz 晶振是一个很好的解决方案、但遗憾的是、我需要一个可在20ms 内使用的时钟源。

    对于在20ms 内准备就绪并消耗极少功率的时钟源、还有哪些其他选项可供选择。

    德州仪器是否有任何符合此要求的产品?

    例如、不稳态多谐振荡器或 RC 振荡器或其他?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个想法是晶振(LFXT)一直运行、所以启动时间实际上只在加电时才重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是您看到它的方式。

    我需要一个准备就绪并在20ms 内完成的时钟源。

    在最大10秒后、Vcc 再次为0、该过程再次开始。

    诸如此类。 我需要在20ms 内准备好的某种时钟源。

    是否有任何低功耗 RC 振荡器或德州的其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我熟悉的外部时钟可以为您提供所需的100ppm,但功耗相当高,而且由于它们基于晶体,启动时间仍然很长。

    DCO 和 VLO 启动速度都非常快。 您是否考虑过使用 DCO 校准 VLO? 应用手册 SLAA340 给出了3个 VLO 周期(亚毫秒)内的合理结果。 精度不会优于 DCO (更像是35000ppm 而不是100ppm)、但超过10秒的温度影响应该很小。