This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:当 VCC 低于2.5V 时、如果内部2.5V 基准被打开、会发生什么情况?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933919/msp430f2274-ep-what-happens-if-the-internal-2-5v-reference-is-turned-on-when-vcc-is-below-2-5v

器件型号:MSP430F2274-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430F2274

我有一个使用 MSP430F2274的应用、其中我使用的是内部2.5V 电压基准。 虽然微控制器的 VCC 通常为3.3V、但它可能偶尔会降至2.2V。 如果在2.5V 内部基准电压有效时 VCC 降至2.2V、那么除了提供不可靠的 ADC 读数之外、这种情况还会不会带来什么麻烦吗? 它不会强制对微控制器进行复位或砖型操作、会吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不会导致控制器复位或砖型、但正如您所说、此时读数不可靠。  另一个需要考虑的问题是、在此期间、您不会在 ADC 输入端施加过多电压。  建议的模拟输入范围高达 Vcc。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您提供的信息、这一点很好。 我没有提到它、但我只测量 VCC 和内部温度传感器、所以我不担心 ADC 读数超过 VCC。 在这种情况下、如果 ADC10模块处于"单通道单次转换"模式、我能否立即将 ENC 设置为0 (无需检查 ADC10BUSY)以立即取消正在发生的 ADC 测量? 这是一种取消 ADC 测量的安全方法吗? 再说一次、我不关心转换结果是否是垃圾、我只是不想在可能损坏 PC 或任何需要复位的位置中断 ADC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面器件用户指南的第22.2.6.6节。  如果您不关心结果、可以安全地将 ENC 设置为0以立即停止转换。  仅当您需要正确的结果时、才会轮询 ADC10BUSY。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf

    •在单通道单次转换模式下复位 ENC 可立即停止转换、结果无法预测。 要获得正确的结果、在清除 ENC 前轮询 ADC10BUSY 位直到复位。