This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2231:比较两个频率

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933620/ccs-msp430g2231-compare-two-frequencies

器件型号:MSP430G2231

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一个问题、我将 MSP430 Launchpad 与 msp430g2231搭配使用。我将使用它来测量频率、数据表显示只有引脚 1.0能够测量频率。

我的问题是、我能否以某种方式比较两个频率。 我的意思是获得它们的比率。 这可能是一个愚蠢的问题、但我无法在任何地方找到信息。

如果您回复、请提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您是通过将信号馈送到 TA0CLK 来进行频率计数。 另一个信号来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用多路复用器进行切换的位置相同。 我想知道、我能否将第一个频率的值保存在变量中、然后切换多路复用器并获得新频率与我保存的频率之比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么不这么做。

    您将需要某种类型的"触发器"来指示频率正在变化。 如果您可以访问多路复用器选择引脚、则可能会对您有所帮助。 也可以按下按钮。

    您可能希望在计数器切换时重置计数器、并在使用测量值之前留出稳定时间。