This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:最大可行传感器频率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933280/msp430fr50431-maximum-feasible-transducer-frequency

器件型号:MSP430FR50431

您好!

我在文档中看到了一些相互冲突的信息、希望得到澄清。  常见问题解答指出、MSP USS 支持1-2MHz 范围内的水传感器、但产品的特性列表中指出、它可以高达2.5MHz。  几个问题:

 USS 是否支持2.5MHz 传感器?

2. 您是否测试了2.5MHz 水传感器?  如果是、测试了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boone、

    MSP430FR50431器件确实支持数据表中提到的2.5MHz 传感器。 但系统级测试是使用标称值为2MHz 的换能器完成的。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srinivas!