This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2417:#39;预编程#39;/#39;编程#39;/#39;重新编程#39;

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933158/msp430f2417-i-o-states-during-pre-programming-programming-reprogramming

器件型号:MSP430F2417

团队、  

在 MSP430F2417TPM 上寻找一些答案:

  1. 当 MSP 已经被编程但被保持在复位状态时、输出信号的状态是什么?
  2. 通过 JTAG 重新编程 MSP 时、输出信号的状态是什么?
  3. 当 MSP 从未被编程(即从工厂接收)时、假设所有 I/O 信号都处于高阻态是否安全?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1.当 MSP 保持复位时、IO 将设置为高阻抗输入模式。  用户指南的第2.1.2节显示了器件初始条件。  此外、下面的主题还对该主题进行了一些讨论。  一旦 RST 引脚被拉至低电平、BOR 就会激活并且 GPIO 被切换至输入。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/159284?MSP430F5528-state-of-port-pins-in-reset

    2.我认为这也会将 IO 置于输入模式、但我需要对此进行验证。  我将告诉您是否确认了这一点。

    3.是的,在为未编程的器件加电时,IO 信号将是高阻抗输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    也是在2号确认的。  重新编程将重置器件、从而将 IO 设置为高阻抗输入。