This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:通过 UART 进行 MSP430i2041编程

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932864/msp430i2041-msp430i2041-programming-over-uart

器件型号:MSP430I2041

大家好、

我计划在我们的计量相关器件之一中使用 MCU MSP430i2041、其中主机控制器将是 Wi-Fi 模块(ESP32)。

Wi-Fi 模块和 该 MSP430i2041将通过 UART 进行连接。 我们希望以这样的方式开发设计 、以便在现场、如果需要、我们可以使用 Wi-Fi 模块主机控制器通过 OTA 升级 MSP430i2041固件。

我的问题是:

在 通过 JTAG 进行首次编程后、我们是否可以使用 UART 来刷写 MSP430i2041?

2.如果是、那么我们应该使用哪种专用 UART、在引导加载程序模式下还需要发送什么其他引脚?