This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:希望我们在 NT 封装上提供支持试验电路板的 MSP430G2553 28引脚版本

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933229/msp430g2553-i-wish-we-have-a-version-of-msp430g2553-28-pins-on-nt-package-that-is-breadboard-friendly

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: Energia

团队、

我们是否能够将 msp430g2553 28PW 芯 片置于28NT 封装中(28引脚 PDIP 试验电路板友好型)?

如果您不需要购买28引脚 TSSOP PW PCB 适配器来使试验电路板易于进行原型设计、那将是一件很棒的事情。

我认为研发工程师、学生和业余爱好者会因此受益 。

便宜的 USB 转 UART 转换器/Launchpad + BSL + CCS/Energia + MSP430G2553NT 28引脚=非常有趣:)

请尝试考虑。

此致、

Jayson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayson、您好、感谢您的评论!

    您的评论对我们非常有价值!