This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:低功耗 RTC

Guru**** 2529590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933138/msp430fr2310-low-power-rtc

器件型号:MSP430FR2310

客户希望实现一个低功耗计数器、该计数器可以在加电12小时后切换输出。  目标电流消耗为300nA。

MSP430FR2310看起来非常适合、但在具有 RTC 的 LPM3.5中消耗的电流为0.71uA。

您是否有任何其他功耗较低的建议?  我怀疑不是、而是想再次检查。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正确、我们没有另一个满足 RTC 300nA 要求的器件。  他们可能需要使用外部 RTC 来满足该电源要求。