This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:是使用内部极低功耗低频振荡器或 DCO 实现的实时时钟

Guru**** 2513165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932801/msp430g2230-is-an-implementation-of-a-real-time-clock-possible-using-the-internal-very-low-power-low-frequency-oscillatoror-or-dco

器件型号:MSP430G2230

是一种可使用内部极低功耗低频振荡器(VLO)或 DCO 在这款小型8引脚 SOIC 器件上实现实时时钟的方案。

我想知道 内部超低功耗低频振荡器(VLO)在最大2小时时间范围(3V @室温)内保持时间的精确度如何、  

即使在室温下关闭时间长达6分钟左右、在室温下使用纽扣锂电池甚至在2小时的时间范围内运行10分钟、在该应用中也是不错的。

我对 VLO 规格的关注是第一个 Fvlo 参数、该参数表示 VLO 12kHz 时钟在整个温度范围内的电压为4kHz 至20kHz、电压为3伏、这似乎比每摄氏度的0.5%要高得多 (-40至25°C 为65°x 0.5%= 32.5%、或12kHz = 3.9kHz、12-3.9= 8.1kHz)、那么该指标看起来是错误的?

因此、我的第一个问题是、室温恒定3V 时的变化是多少?

或者、以某种方式使用 DCO 会更好。  

我将使用 WDT (看门狗计时器)作为一个间隔计时器来跟踪时间。

糟糕的是 、该部件上没有 MSP430FRxxxx REFO 振荡器、或者外部晶体输入不是选项、  

我正在寻找最适合我使用(PDIP 或 SOIC) 8引脚的最小微控制器器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、VLO 以特定于给定芯片的某个频率启动、并根据温度和电压漂移、但在其他情况下是稳定的。 即、它不会随时间的推移而随机变化。

    基于此、可以使用(校准) DCO 来测量 VLO、并将该校正因数应用于您正在使用的任何计数。 只要温度和电压保持稳定、该系数就应该有效。

    应用手册 SLAA340A 中对此进行了说明:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa340a/slaa340a.pdf

    该代码可通过.PDF 中的链接获取(截至15分钟前仍有效)。

    侧注:在 FR2系列上、当在 LPM3中运行时、VLO 会移动(~15%)。 据我所知、F2/G2系列不是这样、但您应该知道。