大家好、我目前正在使用 Msp430FR5962 控制器。 我将其置于 LPM3模式(请参阅代码): 
   //时钟系统设置 
    CSCTL0_H = CSKKEY_H;//解锁 CS 寄存器 
    CSCTL1 = DCOFSEL_0;//将 DCO 设置为1MHz 
    CSCTL2 = SELM__DCOCLK | SELESS__DCOCLK | SELA_VLOCLK; 
    CSCTL3 = DIVA__1 | DIVM_1 | DIVM__1;//将所有分频器设置为1 
    CSCTL4 = LFXTOFF | HFXTOFF; 
    CSCTL0_H = 0;//锁定 CS 寄存器 
    _bis_SR_register (LPM3_bits | GIE); 
我想将 MSP 切换到低功耗模式、并计算(测量) MSP 离开低功耗模式之前的时间。 VLOCLK 与上述代码一同运行、但是它非常不精确并且温度不稳定。 
我必须如何将 MSP 置于超低功耗模式、同时仍以大约+-1ms 的精度测量时间。 在-40°C 至°C 的温度范围内... 85°C 
此外、该时钟发生器还必须以相对较快的速度开始振荡、最大时间为5到10ms。 
我有哪些选择?