工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的专家:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的专家:
您好、Ryo、
第一
是的。 您可以使用内部时钟源 REFO 来校准 VLO 时钟、以获得精确的 VLO 频率。 有关详细信息、请参阅以下应用手册。
MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列上的 VLO 校准(修订版 A)
2
ACLKREQEN 的缺省值为1。 它用于正常模式和 LPM1/2/3模式。 它是为了启用针对 ACLK 的条件模块请求。
谢谢、
Lixin
您好、Ryo、
在 LPM4中、ACLK 不工作(被禁用)、即使 ACLKREQEN=1。 但是、如果 有外设 请求 ACLK、ACLK 将被激活、系统将不会进入 LPM4。
在正常模式/SMCLKREQEN=0时、 由 SMCLK 供源的定时器应该工作。 在正常模式下、SMCLK 只能由 SMCLKOFF = 1选通。
时钟请求(XXXREQEN=1)意味着 CS 模块将在外设请求时钟时启用时钟输出、而不管 LPM 设置如何。
有关详细信息、请参阅用户指南(slau445)中的第3.2.12章。
谢谢、
Lixin