This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:有关 VLO 和 CSCTL8寄存器的问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929132/ccs-msp430fr2355-question-about-vlo-and-csctl8-register

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

我收到了客户关于 VLO 和 CSTL8寄存器的问题。
请给我建议。

第一
是否有好的 VLO 时钟误差校正方法?
例如、是否有任何可以纠正时钟延迟的寄存器?

2
在用户指南 P123中、描述了"ACLK 时钟请求使能。 将这个位置位将启用针对 ACLK 的条件模块请求。"
这意味着仅在 LPM 模式下启用此功能?
此外、它是否在正常模式下被禁用?

如果你能给我答复,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo、

    第一

    是的。 您可以使用内部时钟源 REFO 来校准 VLO 时钟、以获得精确的 VLO 频率。 有关详细信息、请参阅以下应用手册。  

    MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列上的 VLO 校准(修订版 A)

    2

    ACLKREQEN 的缺省值为1。 它用于正常模式和 LPM1/2/3模式。 它是为了启用针对 ACLK 的条件模块请求。  

     

    谢谢、

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixon-San、您好!

    感谢你的答复。
    关于问题2、让我再问一个问题。

    在 LPM4模式下、当 ACLKREQEN=1时、ACLK 时钟不被使能?
    此外、 在正常模式/SMCLKREQEN=0中、 由 SMCLK 供源的定时器运行不工作?
    客户表示看实际操作就行了。

    如果你能给我答复,我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo、  

    在 LPM4中、ACLK 不工作(被禁用)、即使 ACLKREQEN=1。 但是、如果 有外设 请求 ACLK、ACLK 将被激活、系统将不会进入 LPM4。  

    在正常模式/SMCLKREQEN=0时、 由 SMCLK 供源的定时器应该工作。 在正常模式下、SMCLK 只能由 SMCLKOFF = 1选通。  

    时钟请求(XXXREQEN=1)意味着 CS 模块将在外设请求时钟时启用时钟输出、而不管 LPM 设置如何。  

    有关详细信息、请参阅用户指南(slau445)中的第3.2.12章。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo、  

    我的帖子是否有助于解决您的问题?  

    谢谢、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixon-San、您好!

    非常感谢您的支持。
    我已经向客户告知了您的建议、但我还没有收到反馈。
    我认为您的帖子有助于解决此问题。

    如果我有其他问题、让我再问您。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo、  

    如果是、您能否帮助点击"Resolved"按钮?  

    谢谢、  

    Lixin