This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:选择不同的 ADC 通道进行测量

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932653/msp430f5659-selecting-different-adc-channel-for-measurement

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

您好!

我正在使用 MSP430F5659来测量通过 ADC 的电压。 我正在使用下面提到的代码来初始化 ADC、测量结果正常。

ADC12CTL0                     |= ADC12ON;//打开 ADC
//注意:缺省采样保持时间为4个 ADC 时钟
//注意:缺省采样保持源是 ADC10SC 位
ADC12CTL1                     = ADC12SHP;//选择脉冲采样模式
ADC12CTL1                     = ADC12DIV1 | ADC12DIV0;//将 I/p 时钟除以4
ADC12CTL1                     = ADC12SSEL1 | ADC12SSEL0;//选择 SMCLK 作为 ADC 时钟源
//注意:默认的 ADC 转换序列是单通道、单次转换
ADC12CTL2                     |= ADC12PDIV;//将时钟预分频4,使总 div。 比率= 16
ADC12CTL2                     |= ADC12RES1;// ADC 12位选择
//注意:VREF+的默认基准选择为 AVCC、VREF-的默认基准选择为 AVSS
//注意:缺省输入通道选择为 A4
ADC12MCTL0                   = ADC12INCH_4;
ADC12IE                       = ADC12IE0;//启用 ADC 中断
ADC12CTL0                     |= ADC12ENC;//启用 ADC 转换

###从 ADC 获取响应

ADC_ISR (void){
#ifdef __MSP430F5529__
ADC_RESULT = ADC12MEM0;
其他
ADC_RESULT = ADC12MEM0;

但是、我需要将通道更改为 A5并重新执行我面临的问题的测量。 我正在使用下面提到的代码来更改频道、但没有更改。

ADC12CTL0       |=~ADC12ENC;//禁用 ADC 转换
ADC12MCTL0      = ADC12INCH_5;

ADC12CTL0       |= ADC12ENC |ADC12SC;//启用 ADC 转换并开始该过程

请告诉我如何更改信道并进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拼写错误警报:

    > ADC12CTL0       |=~ADC12ENC;//禁用 ADC 转换

    尝试:

    > ADC12CTL0       &=~ADC12ENC;//禁用 ADC 转换