This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:使用 Uniflash 进行编程时、LPM 4.5仅在电源循环后退出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931732/msp430fr6989-lpm-4-5-exits-only-after-power-cyle-when-programmed-with-uniflash

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

´ve MSP430FR6989上的 LPM 4.5时遇到问题:

1.我通过 Debug 按钮使用 CCS 10.1.0.00010对 μ µC 进行编程。

`ll 我的程序超时、因此它将进入睡眠模式4.5

3.我按一个按钮,器件通过复位唤醒

´ll 我通过 Unflash 6.1.0.2829执行相同的步骤:

1.我使用 Uniflash 对 μ µC 进行编程(仅擦除主存储器)

`ll 我的程序超时、因此它将进入睡眠模式4.5

3.按n`t 按钮后,设备将发出“唤醒”信号!

4.如果我对设备执行下电上电、则从开开始、一切都按预期工作。

Uniflashn`t 硬复位我的器件并仅将程序计数器移至开头吗? 我在 Uniflash 中尝试了重置选项、但没有任何幸运。 似乎是坏的……

谢谢、致以诚挚的问候

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    在 Uniflash 中编程后、器件似乎未被复位。  是否选择"CPU Reset"以及"Execute selected reset after program load"?

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/UniFlash_v4_Quick_Guide#Reset_Actions

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的回复!

    ´ve 我在原始帖子中提到的、我尝试了 UniFlash 复位选项、但没有成功。

    为了评估风险、我想了解这里发生了什么:

    `s UniFlashn`t 复位 MSP430FR6989 (这似乎是这样)、并且只将程序计数器移动到开始位置? MSP430FR6989不会从 LPM 4.5中n`t 唤醒的原因是什么?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Steffen