This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:与 MSP430G2553相比

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932477/msp430fr2433-compared-to-msp430g2553

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、

您好!

如果低功耗是最高优先级、我应该选择 MSP430FR2xxx 或 MSP430G2xxx?

在数据表中、MSP430FR2433的功耗似乎高于 MSP430G2553的功耗。

MSP430FR2433的唤醒时间似乎比 MSP430G2553长。

我不会在我的应用中使用写入和擦除 FRAM。

我知道 MSP430FR2xxx 是较新的产品、但我认为整体功耗高于 MSP430G2xxx。

我的理解是否正确?

请告诉我、就电流消耗而言、是否有更好的理由使用 MSP430FR2433。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 μA μA 下、FR2433的电流消耗更低126 μ A/MHz、MSP430G2553在1MHz 时为230 μ A

    但在 LPM3中差异很小。

    FR2433的成本更低。