This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6736:MSPMATHLIB 安装程序

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPMATHLIB, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931636/ccs-msp430f6736-mspmathlib-installer

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:MSPMATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

客户希望在 CCSv5.3上重建 MSP430F6736的过去源代码、我们正在寻找 MSPMATHLIB 安装程序。

我将查看以下文档"3使用 MSPMATHLIB "。
但是、安装程序未发布、因为它当前包含在 CCS 中。

请为我提供先前发布的 MSPMATHLIB 安装程序吗?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    我正在检查是否可以从旧版本提供独立安装程序。  我将告诉您我发现的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    我认为我们没有独立安装程序。  最好的方法是下载该版本的 CCS。  您可以在下面找到较旧的 CCS 版本。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的检查。 CCS v5.3不包含 MSPMATHLIB。 它似乎是在 v5.5或更高版本中合并的。

    我不知道它们是否相同、但我会尝试使用它。

    此致、