This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1132:外部闪存上传

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931767/msp430f1132-external-flash-uploading

器件型号:MSP430F1132

您好!

在我的设计中、有一个到 MSP430F1132的硬接线闪存。 它可用作屏幕的 ROM 和 LCD 的字体。

问题是如何将数据上载到闪存。 我的想法是将小型程序下载到 MSP RAM、作为 BSL 的小型附加组件、BSL 会接收数据并对闪存进行编程。 编程只需要在汇编时进行一次。

我的问题是:

我看到了一些甚至 需要250字节的小型汇编示例程序、因此在256字节 RAM 中写入串行 com、闪存程序、填充器、堆栈似乎非常困难;是否有机会写入它?

是否可以使用 BSL ROM 的部分例程?

是否有更好的想法-如果有的话-对闪存进行编程?

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、  

    我认为没有任何方法可以使用 BSL ROM、它用于对 MSP430本身进行编程、而不是对外部闪存进行编程。   

    我也不确定您是否能够安装它。  也许社区中有人尝试写这篇文章的经验会给人一种大小的感觉、但我不知道。   

    谢谢、

    JD