This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6779:CCS/MSP430F6779

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931788/ccs-msp430f6779-ccs-msp430f6779

器件型号:MSP430F6779

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的 MSP430微控制器有问题。
我无法进入低功耗模式。  

 我使用命令: _bis_SR_register (LPM3_bits)、它没有任何作用。  

在_bis_SR_register (LPM3_BITS)之前是否有任何命令或配置来解锁 LPM?

此致
Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你怎么能说它没有进入 LPM? 它是否继续执行(没有中间的唤醒)? 还是基于功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    不起作用的信息取决于功耗。  
    我发现、无论使用哪种 LPM、MSP430F5xx 和 F6xx 都能保持时钟开启。
    https://youtu.be/CsV2LrdAyaw?t=566

    您知道如何在 MSP430F5xx 上启用 LPM 吗?

    此致、
    Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到了哪种功耗?

    一个开始位置是示例 MSP430F677x_LPM3_03.c:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFxMoaDPKa9aUlFvciSxHQ__IOGqZri__LATEST

    这实际上是四个 LPM3_0x 型号中的一个(检查左侧的面板)。 这个不需要芯片外的任何东西。

    我希望您使用的是自定义电路板、因此您可能应该审核 GPIO 配置(76行 ff)、以确保其中没有一个设置与电路板上的某些外部器件发生总线冲突。