This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5721:MSP430FR5xx 器件上的 HART 软调制解调器

Guru**** 2586295 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430FR5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930792/msp430fr5721-hart-soft-modem-on-msp430fr5xx-devices

器件型号:MSP430FR5721
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!

如 TIDUA04A《RTD 温度的 HART 现场变送器设计指南》中所述、可以在 MSP430FR5969器件上实施 HART 软调制解调器和堆栈。

在同一设计指南中还指出、"单独的 MSP430FR5xx 器件也可用于类似的应用"。

这是否意味着 MSP430FR5721的4KB 闪存足以容纳相同的软调制解调器应用和堆栈?

非常感谢。

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    您能否向我发送您 所参考的 TIDUA04A《RTD 温度的 HART 现场变送器设计指南》的链接? 我在网站上找不到它。 谢谢你。

    此致、

    现金 Hao