This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:定时器暂停(MC 为00)时 PWM 引脚的状态?

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931828/msp430f5529-status-of-pwm-pin-when-the-timer-is-halted-mc-is-00

器件型号:MSP430F5529

您好!

我有疑问。

我将测试 PWM 以控制直流电机。

我配置了 PWM 端口。  

P1SEL |= BIT2;

P1DIR |= BIT2;

当我想停止直流电机时、我设置为停止计时器。

TACTL &=~MC_3;

当定时器暂停时、PWM 引脚的状态是什么?

我想提高。  

如何设置计时器或 PWM 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您停止计数器、引脚将保持此时的状态。

    要将其强制为高电平、请设置 OUTMOD=0和 OUT=1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您的答案、我修改电机停止功能。

    之前:

    TACTL &=~MC_3;

    之后:

    TA0CCTL1 = OUTMOD_0;  

    P1OUT |= BIT2;

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试:

    > TA0CCTL1 = OUTMOD_0 | OUT; // OUTMOD=0、OUT=1强制引脚为高电平

    设置 P1OUT 位无效(即您可以删除该行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    这对我非常有用。

    谢谢你。