This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430 Flasher 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931212/msp430f2618-msp430-flasher-issue

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

当我使用 FET-Pro430 (Elprotronic)将固件十六进制文件加载到我的控制器上时、电路板运行正常。

当我使用 MSP Flasher 将固件十六进制文件加载到控制器时、电路板运行错误。 (可能的内部参数是错误的??)

当我在对两个存储器文件进行编程并比较这两个文件后回读存储器文件时、除了之外、它们完全相同

 FET-Pro430上传文件有两个额外数据区域(MSPFlasher 数据具有所有 FFs):

:10320000302E32006D6661696E76673696F6E315A
  更改为
:10336000803F0300000059FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B

:10400000302E32006D6661696E76973696F6E314C     //与上面相同的数据
  更改为
:10416000803F0300000059FFFFFFFFFFFFFFFFF5D//   "     ""      

 我尝试以不同的方式擦除存储器、或者仅擦除主存储器、但没有区别。

是否有人对如何使 MSPFlasher 工具正常工作有任何想法?

MSP430Flasher -n MSP430F2272A -w rat_3_3_.txt -v -z [VCC](-i USB)(-e ERASE_ALL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议您使用 MSP Flasher。 它长期未得到维护。

    我建议您也可以使用 Uniflash 执行此操作。 它还支持 CMD 线路输入。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 Uniflash。

    我能够刷写我的板、但验证按钮不起作用。 给我一个错误。

    我将在下周休假。

    我有任何人对 Uniflash 为什么不起作用有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供屏幕截图说明它如何工作、并提供更多说明? 您正在讨论 CRC 校验?