This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930557/msp430fr2433-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

你(们)好

我导入了示例 ecomp_ex2_interruptVcompVs1.5V

当我构建它时、我会遇到这些错误

"./ecomp_ex2_interruptVcompVs1.55.c"、第85行:错误#20:标识符"EComp_initParam"未定义
"./ecomp_ex2_interruptVcompVs1.55.c"、第86行:错误#20:标识符"ECOMP_INPUT_1"未定义
"./ecomp_ex2_interruptVcompVs1.55.c"、第87行:错误#20:标识符"ECOMP_INPUT_DAC"未定义
"./ecomp_ex2_interruptVcompVs1.55.c"、第88行:错误#20:标识符"ECOMP_FILTER_DELAY_OFF"未定义
"./ecomp_ex2_interruptVcompVs1.55.c"、第89行:错误#20:标识符"EcMP_normal_output_polarity"未定义

我应该错过什么? 我为 MSP430FR2433重新配置了此示例。

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 FR2433没有比较器。 [参考数据表(SLASE59D)图1-1。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我似乎需要一个不同的芯片。 TI 在该系列中有很多。 我尝试查看搜索树、但搜索中未列出"compactor"功能。 还有其他方法吗?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在搜索中找到了"比较器通道"功能。 看起来只有一个器件?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试了"Comparator Channels (#)">= 1、它提供了"查看369个器件"。 因为我不知道您的其他要求、所以我没有再深入了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我也找到了。

    Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找 FR2系列中的器件、FR2355和 FR2476都有比较器(以及许多其他优秀的 Gizmos)、并有 Launchpad 来试用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我刚刚获得了应该足够的2311 Launchpad

    Vadim