This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:现场升级

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931541/msp430fr5739-field-upgrades

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

是否有任何方法可以通过 i2c 进行现场升级? MSP430FR5739的选择指南和数据表指出 BSL 仅通过 UART 提供。

我能否在支持 i2c 的芯片上放置不同的 BSL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bonnie、

    该器件上的内置 BSL 仅基于 UART。  要具有基于 I2C 的 BSL、您必须实现自定义 BSL。  有关 MSP430 FRAM 产品上 BSL 的所有信息以及显示自定义 BSL 的示例项目、请参见 MSPBSL 页面。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    感谢您的参与。

    谢谢、

    Bonnie